简介
一线运营可能会暴露于极端环境条件下和密集体力活动中。这可能会导致效率低下、遇到瓶颈和发生工作事故,危及人员和设备的安全和生产力。通过使员工始终保持连接,监控员工状态及其周围环境,有助于收集关键传感器数据,以便做出更明智的决策,防止现场事故的发生。基于可穿戴技术的解决方案(如头盔、佩戴式摄像头和泰瑟枪)可以帮助实现这一目标。
电池供电的互联可穿戴设备
急救人员、医疗保健专业人员和重工业工人都可以从无线连接中获益。互联可穿戴设备允许音频和视频通信,以及实时了解工人的情况,例如现场位置、设备接近警报和移动模式。此外,连接性可解锁正在使用的设备的高度可配置性。
为了整合和分析收集到的数据,可穿戴连接设备数据可以发送到云应用程序,使其通过无线人机界面 (HMI) 实现可视化。在不久的将来,可穿戴设备上的 AI(人工智能)和 ML(机器学习)变得至关重要,可以实现更智能的应用和设备计算,同时通过避免与云端收发数据来减少延迟。
Silicon Labs 产品
Silicon Labs 提供广泛的 1 GHz 以下、蓝牙和 Wi-Fi 无线解决方案,以实现高性能、稳健且安全的 RF 性能。领先的设备制造商选择我们来应对其小封装设计,优化能耗,最大限度地延长电池寿命,并简化系统 BOM。
Silicon Labs 通过 EFR32 产品支持智能应用。EFR32xG24 内置了 AI/ML 硬件加速器,与 ARM M33 内核本身相比,能够以 1/6 的功率带来 4 倍的 ML 推理速度,无需唤醒并运行中央处理器,并可节省功耗。
工业可穿戴设备设计注意事项:
小封装
可穿戴设备中的跟踪器和嵌入式传感器通常需要紧凑的设计,而不需要在 RF 要求方面进行权衡。Silicon Labs 使设备制造商能够满足紧凑尺寸的先决条件。
低功耗
在设计电池供电的工业可穿戴设备时,优化电源效率至关重要。对于蓝牙低功耗连接,Silicon Labs 在 BG22 和 BG27 SoC 中采用高性能 Cortex M33,可提供卓越的超低发射和接收功率。对于 Wi-Fi,设备制造商选择 RS9116 和 SiWx917 来获得市场领先的功率效率、蓝牙 LE 共存和蓝牙 Classic(双模)。
无线性能
急救人员需要稳定、可靠且安全的无线连接。对于工地来说,任何停机的代价都可能非常昂贵。Silicon Labs 的无线 SoC 和认证模块产品组合使您能够开发用于远程控制、监测和配置的可靠通信。
测量精度
即使在最具挑战性的 RF 环境中,互联可穿戴设备也可以通过 Silicon Lab 先进的 AoA 和 AoD 定位技术实现亚米级定位精度。为了获得更佳的精度,我们的 HADM 解决方案可以发挥作用。
工业可穿戴设备方框图
查找合适的产品
其他产品和服务
机器学习
Silicon Labs 提供适用于任何经验水平的 ML 开发工具,并满足特定应用。
安全
为了保持安全,设备制造商需要在硬件、软件、网络和云中建立基础安全平台。
CPMS
您可利用定制零件制造服务在工厂定制无线 SoC、模块和 MCU。
SDK 支持
LTSSS 可降低软件开发成本,保持强大的安全性并提供最新的认证,长达 10 年。
资源
其他资源和文档
社区
浏览技术支持论坛、知识库文章和示例代码。
软件参考文档
更智能的开发和原型设计。加快产品上市。
GitHub
探索 Silicon Labs 的存储库和示例代码库