简介
工业制造业正在发生根本性变化,更加灵活的工厂车间孕育了竞争优势和卓越运营。在具有独立机器和系统的动态运动世界中,有线通信限制了移动性和可扩展性。为了提高效率和灵活性,领先的制造商正在积极实施数字化,推动了对机器人、智能传感器和先进自动化执行器的需求。
无线工厂自动化
通过改造包装、汽车和物流等各行各业的现有基础设施,无线通信将解锁先进的自适应制造和对动态机械的可靠控制。因此,从智能工具、机器人到运输轨道系统的各种应用,都可从大规模定制、更高的吞吐量和更好的设备综合效率 (OEE) 中获益。
用于远程控制和实时监测的 IO-Link Wireless
嵌入无线连接具有挑战性,原因是生产线的电气噪声水平过高,这些噪声来自快速移动、高速运转的旋转机械。传统无线技术无法提供可靠、不间断的连接。
IO-Link Wireless (IOLW) 协议针对工业自动化进行了优化,可提供高度稳健、5 毫秒延迟的无线通信,支持确定性数据传输,并兼容有线工厂自动化协议。
Silicon Labs 产品
无线工业自动化专家依靠 Silicon Labs 产品实现高性能、可靠和低延迟通信。EFR32MG24 SoC IO-Link 是市场上的单一 SoC,可满足 IO-Link Wireless 的要求并加快设计速度。凭借 SoC 级别的最高级别行业安全认证,即通过 PSA Level 3 认证的 Secure Vault™,Silicon Labs 减轻了任何安全漏洞。
Silicon Labs MG24 是 CoreTigo 智能运动控制和状态监测 IO-Link Wireless 解决方案的自然之选。面向未来的 SoC 为我们提供了出色的无线电灵敏度、超低功耗模式,加强了对快速确定性状态切换和跳频的时序要求。Ofer Blonskey,研发副总裁,CoreTigo 联合创始人
工厂自动化设计注意事项
在高干扰工业场所开发兼容 IOLW 的无线解决方案意味着一系列关键的设计考量因素。
工业级可靠性、无线共存和延迟
为了在 2.4 GHz 频段实现电缆级可靠连接,IOLW 需要 5 毫秒级延迟,并将频分和时分多址方案 (F/TDMA) 相结合,使用跳频来尽可能降低信道选择性衰落、阴影和干扰造成的影响。
功耗
当为电池供电设备和通信模块(如载荷传感器、用于机加工或按钮的力传感器)供电时,电池寿命变得至关重要。超低功耗 Silicon Labs 无线芯片组可创建具有长电池寿命的解决方案,无需在容量和吞吐量之间权衡取舍。
查找合适的产品
其他产品和服务
机器学习
Silicon Labs 提供适用于任何经验水平的 ML 开发工具,并满足特定应用。
安全
为了保持安全,设备制造商需要在硬件、软件、网络和云中建立基础安全平台。
CPMS
您可利用定制零件制造服务在工厂定制无线 SoC、模块和 MCU。
SDK 支持
LTSSS 可降低软件开发成本,保持强大的安全性并提供最新的认证,长达 10 年。
资源
Silicon Labs 博客
其他资源和文档
社区
浏览技术支持论坛、知识库文章和示例代码。
软件参考文档
更智能的开发和原型设计。加快产品上市。
GitHub
探索 Silicon Labs 的存储库和示例代码库